Of het nu thuis of op het werk is, als het buiten koud wordt, worden de ramen minder vaak geopend om redenen van comfort. Voldoende ventilatie is in alle seizoenen belangrijk – misschien wel het belangrijkst in de winter, wanneer infecties zich sneller verspreiden.
Virussen en bacteriën kunnen worden verspreid door druppels en aërosolen. Als de druppels naar de grond zakken, blijven de aërosolen in de lucht zweven. De enige manier om ze te verdunnen en het risico op infectie te verminderen is door de lucht te verversen.
We presenteren drie mogelijkheden voor luchtuitwisseling en leggen uit wat er in elk geval moet worden overwogen.
CO2-meetapparatuur helpt bij raamventilatie
De meest voor de hand liggende, vrije en vooral ongecompliceerde manier is raamventilatie. Maar om effectief te zijn, moet het correct en met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd.Idealiter moeten de werkruimtes worden geventileerd voordat het werk begint, maar op zijn laatst wanneer de werknemers aan het werk gaan.
Als vuistregel geldt dat kantoren minstens om de 60 minuten moeten worden geventileerd, vergaderzalen waar mensen vaak in kleine ruimtes zitten, moeten minstens om de 20 minuten worden geventileerd. In tijden van een verhoogd infectierisico moet het raam zo mogelijk vaker worden geopend.
Bij het luchten van de ruimte moet het raam 3-10 minuten open blijven, afhankelijk van de grootte van de ruimte, de luchtdruk en de windkracht. Continue ventilatie door een kiepraam kan ook helpen om besmetting te voorkomen. In ieder geval geldt: het welzijn van de mensen in de ruimte mag niet worden geschaad door een te hoge of te lage temperatuur of tocht.
CO2-meetapparatuur kan een goede indicatie geven wanneer het tijd is om te ventileren. De CO2-concentratie mag niet hoger zijn dan 1000 ppm. Voor privé en professioneel gebruik zijn er meetinstrumenten met verschillende functionele kenmerken beschikbaar.De UNI-T CO2-meter A37 bijvoorbeeld is zeer geschikt voor woonkamers en geeft niet alleen de CO2-waarde weer, maar ook de kamertemperatuur en -vochtigheid. Als de drempelwaarde wordt bereikt, wordt een akoestisch-optisch signaal afgegeven. Emoticons laten vooraf zien hoe de luchtkwaliteit in de ruimte is. De kalibratie kan zowel automatisch als handmatig worden uitgevoerd.
Het CO2-verkeerslicht GS 42.01 pro van müller is ontwikkeld voor gebruik in scholen, kantoren, fitnessstudio’s, restaurants of andere ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn. De CO2-waarde kan snel en eenvoudig worden afgelezen via de kleur van de LED. Indicatietonen kunnen ook worden geactiveerd. Het apparaat kan intuïtief worden bediend en het minimalistische ontwerp is onopvallend.
Het is ook mogelijk om met een beetje vakmanschap zelf een CO2-meter te bouwen.
Ventilatiesystemen: Gebruik filters en ultraviolette straling
Ventilatiesystemen worden gekenmerkt door het feit dat ze lucht naar binnen transporteren en tijdens het proces verversen, bijvoorbeeld koelen/verwarmen, reinigen of bevochtigen/ontvochtigen. Terwijl sommige systemen een groot deel van de verse buitenlucht naar de ruimte transporteren, behandelen andere systemen de meestal “gebruikte” kamerlucht weer. Dit gebeurt door de lucht te reinigen en de temperatuur aan te passen en is veel voordeliger dan een zuiver buitenluchtsysteem. Aan de andere kant zijn deze opties minder effectief als het gaat om infectiebestrijding.
Om een systeem infectiebestendig te maken, moet het op de juiste wijze worden opgezet, bediend en onderhouden EN uitsluitend met of in hoge mate met verse lucht worden bediend OF moet het voorzien zijn van geschikte filters of dergelijke. Om het risico op infectie te verminderen, kan het aandeel van de verse lucht in het systeem worden verhoogd en dat van de gerecirculeerde lucht worden verminderd. Het is ook het beste om het systeem ten minste twee uur voor en na de werkuren te bedienen, idealiter moet het zelfs continu in bedrijf zijn.
Aangezien gerecirculeerde lucht een aanzienlijk hoger risico op infectie met zich meebrengt, moeten er aanvullende methoden voor luchtbehandeling worden gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld filters worden geïnstalleerd of er kan gebruik worden gemaakt van kortegolf-ultraviolette straling (UV-C). Klasse HEPA-filters (H13 of H14), de zogenaamde High Efficiency Particulate Air Filters (HEPA-filters), moeten worden gebruikt met de juiste voorfiltratie. Fijnstoffilters van de groep ISO ePM1 > 70 % (voorheen F8) of ISO ePM1 > 80 % (voorheen F9) zijn ook geschikt. Straling en filters kunnen worden gecombineerd voor een nog betere bescherming. Hoe effectief de straling is, is nog niet volledig onderzocht. In ieder geval moeten de werknemers worden beschermd tegen straling.
Secundaire luchttoestellen als waardevolle bijdrage aan de bescherming tegen infecties
Apparaten zoals ventilatoren, mobiele airconditioners of ventilatorkachels die zonder buitenluchttoevoer werken, worden secundaire luchtunits genoemd. Hoe effectief ze zijn in het voorkomen van infecties hangt af van het type apparaat. Sommige zijn in staat om de lucht in een kleine ruimte te verdunnen en zo een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming. Als een luchtstroom echter van een zieke naar een gezonde persoon wordt geleid, neemt het risico op infectie aanzienlijk toe.Daarom moet voor elk hulpmiddel een afzonderlijke risicobeoordeling worden uitgevoerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met hoeveel mensen er in een kamer aanwezig zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met temperatuur- en geluidsfactoren. Bovendien mag niemand in de ruimte worden blootgesteld aan tocht door de secundaire luchtunit.
Luchtzuiveraars met een filtersysteem kunnen een effectieve aanvullende maatregel zijn om besmetting te voorkomen.
Dit geldt vooral voor kleine ruimtes zoals wachtkamers waar veel mensen aanwezig zijn. Toch moet er extra verse lucht worden aangevoerd via een raam of een ventilatiesysteem.De Luchtreiniger bijvoorbeeld is een compacte UVC-luchtdesinfectie-unit met een modern design. De straling doodt effectief virussen, bacteriën en schimmelsporen. De behuizing en de lichtvallen beschermen de gebruiker betrouwbaar tegen UV-straling. Bovendien heeft het apparaat bijzonder stille motoren, waardoor het ideaal is voor werkruimtes zoals dokterspraktijken, laboratoria, restaurants, vergaderruimtes of zelfs verpleeghuizen.
Voor thuisgebruik is de Mi Air Purifier 3H de ideale metgezel. Omdat het ook kamers reinigt van allergenen zoals huisstof, pollen, sigarettenrook of fijn stof, is het bijzonder geschikt voor allergiepatiënten. Het heeft een 3-voudig filtersysteem en kan eenvoudig worden bediend via een touchscreen op het apparaat, via een app of via spraakbesturing.