Of het nu gaat om sensoren, meetapparaten of machines – de nieuwe kogelgewrichthouder PRO HOLDER van Bernstein kan universeel en individueel worden geconfigureerd. Met zijn kogelgewricht kan hij voorwerpen met een gewicht tot 140 kilogram vasthouden en is daarom ook geschikt voor industrieel gebruik.
Deze gids laat zien in welke taken de 360 graden draaibare kogelgewrichthouder uitblinkt en welke technische details hem tot de perfecte hulp maken. De nieuwe kogelgewrichthouder PRO HOLDER kan tot in het kleinste detail worden geconfigureerd en is verkrijgbaar in de onlineshop.
Sterk en flexibel in gebruik – de Bernstein PRO HOLDER
Dankzij het kogelgewricht kan de sterke houder in elke richting worden gedraaid en in elke gewenste positie worden vastgezet. De kogelas kan 45 graden worden gekanteld en 360 graden worden gedraaid. Het maximale draagvermogen ter hoogte van de draadpen is 45 kilogram bij een kogeldiameter van 40 millimeter. Met een kogeldiameter van 60 millimeter is de hoogst mogelijke belasting zelfs 140 kilogram.Alle apparatuur kan worden vastgeschroefd en ideaal worden uitgelijnd via de schroefdraad op de kogel. Naast de modelvarianten voor klemmen en schroeven is de universele houder met kogelgewricht ook verkrijgbaar met een magnetische bevestiging.
Dit maakt bijzonder flexibel, ergonomisch werken mogelijk, zelfs op zware onderdelen, bijvoorbeeld voor het repareren van vrij zwevende machines en voor gebruik in industriële metaal- en houtbewerking. Dit maakt de nieuwe PRO HOLDER tot een waardevol stuk gereedschap bij industrieel gebruik, maar ook geschikt voor privégebruik.
De kogelgewrichthouder voor alle koffers
In vergelijking met andere systemen die al op de markt zijn, overtuigt de flexibele span- en houderinrichting PRO HOLDER van Bernstein door zijn brede toepassingsmogelijkheden. Hoewel veel op de markt verkrijgbare houders gespecialiseerd zijn in slechts één specifieke houdermethode, zijn er nauwelijks vergelijkbare modellen met zulke universeel toepasbare, draaibare kogelgewrichthouders als de nieuwe Bernstein PRO HOLDER.Ook in vergelijking met de vaak gebruikte maar ongeschikte montageoplossingen zoals omgebouwde monitorarmen, camerastatieven en dergelijke, overtuigt de robuuste PRO HOLDER van Bernstein door zijn flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Om zware lasten in elke positie te kunnen houden, is de knikbeugel voorzien van een uitwendige of inwendige schroefdraad. Ook fietsen, e-bikes en e-scooters kunnen met behulp van de nieuwe PRO HOLDER vrij worden vastgehouden, flexibel worden vastgezet en gemakkelijk worden gerepareerd – of het nu in het laboratorium, in de werkplaats, in de productie of in de hobbyruimte is.



De universele houder in gebruik
Het beweegbare klem- en vasthoudapparaat PRO HOLDER van Bernstein kan op veel verschillende manieren worden gebruikt. In de industriële elektronica bevestigen ze bijvoorbeeld infrarood brandmelders zo dat ze branden op lopende banden of in batterijopslagruimtes in een vroeg stadium kunnen detecteren.Bij houtbewerking wordt de PRO HOLDER bijvoorbeeld gebruikt als houder voor een trancheerplaat (carving ball). Er kunnen verschillende span- en bevestigingsgereedschappen op worden geschroefd, waardoor het werk gemakkelijker wordt. Deze combinatie is zowel geschikt voor vakmensen in de professionele instrumentenbouw als voor modelbouwers in de hobbywerkplaats.
In het laboratorium, op universiteiten en in onderzoekscentra wordt de universele houder met zijn veelzijdige gebruiksmogelijkheden al jaren gewaardeerd.
Mogelijke toepassingsgebieden
Mogelijke toepassingsgebieden van de universele span- en houderinrichting zijn:
- presenteren en repareren
- het vastzetten en draaien van fietsen, e-bikes en e-scooters
- het bevestigen en roteren van camera’s, luidsprekers en geluidsapparatuur
- het bevestigen en roteren van brandmelders, sensoren en meetapparatuur
- de werking van inspectie- en teststations
- de beweegbare instrumentconstructie, bijvoorbeeld violen en gitaren
- houtbewerking, bijvoorbeeld snijplaten en ballen
- modelbouw, handwerk en doe-het-zelf
Kwaliteit Made in Remscheid/Duitsland
Made in Remscheid staat altijd voor de hoogste kwaliteitseisen en oorsprong van de grondstoffen voor de specialist in de productie van ESD-gereedschappen en kogelgewrichtbankschroeven. Met jarenlange kennis worden producten zoals de nieuwe PRO HOLDER op de hoofdvestiging in het Bergisches Land verwerkt tot hoogwaardige gereedschappen.
Configureer de PRO HOLDER individueel
De nieuwe, individueel configureerbare universele houder PRO HOLDER van Bernstein is in zijn geheel verkrijgbaar in de online shop – vrij configureerbaar met alle accessoires en uitbreidingscomponenten zoals schroeven, tafelklemmen en magneten. Afhankelijk van de toepassing vindt u de juiste onderdelen in het uitgebreide assortiment van verschillende verlengstukken, kogeldiameters en aandrijvingen en uitgangen.
Afbeeldingen: Bernstein