Snelle, betrouwbare slimme huistechnologie die compatibel is met alle fabrikanten en eenvoudig te installeren is – dat is wat we willen voor ons intelligente huis. Dat kan met de innovatieve thread technologie! De nieuwe standaard is een enorme sprong voorwaarts voor de ontwikkeling van slimme huizen. Thread technologie is al ingebouwd in Eve-producten en de HomePod mini.
Wat is thread technologie?
Thread is een nieuwe technologie die speciaal is ontwikkeld voor het intelligent netwerken van apparaten en installaties in huis. Het is daarom expliciet afgestemd op de slimme woning en maakt het makkelijker om apparaten in het thuisnetwerk aan te sluiten. Thread is complementair aan WLAN en Bluetooth.
Technologie speelt een cruciale rol bij het tot stand brengen van een uniforme standaard voor smart home-protocollen, omdat het een van de pijlers is waarop de nieuwe Connected Home over IP-standaard is gebaseerd.
Verbonden huis via IP
Connected Home over IP is een nieuw ontwikkelde standaard voor een open source-standaardproject voor connectiviteit. Het gaat terug op het gezamenlijke werk van de Zigbee Alliance, Amazon, Apple, Google en vele andere bekende smart home-fabrikanten zoals IKEA, NXP Semiconductors, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Somfy en anderen. Het doel van de werkgroep is om een gemeenschappelijke connectiviteitsstandaard voor smarthome-apparaten te ontwikkelen. De standaard is licentievrij, waardoor de ontwikkeling voor fabrikanten eenvoudiger wordt en de compatibiliteit voor consumenten toeneemt.
Een van de grootste hindernissen voor het implementeren van slimme huistechnologie in uw eigen vier muren is nog steeds het gebrek aan compatibiliteit tussen fabrikanten. Dit obstakel moet worden overwonnen met Connected Home over IP. Op deze manier kunnen consumenten gemakkelijk nieuwe producten integreren in hun slimme huis, ongeacht de fabrikant.
Over het algemeen moet de nieuwe norm het gebruik van smarthome-producten gemakkelijker, betrouwbaarder en veiliger maken.
Het Internet Protocol (IP) is voorbestemd om aan deze eisen te voldoen, omdat het lange tijd het meest gebruikte netwerkniveau is in huis en ook op kantoor. Met IP kunnen berichten over netwerken worden gerouteerd, ongeacht de onderliggende fysieke en linklagen. Bovendien is er al een schat aan bronnen voor algoritmen, infrastructuren, routing, switching en firewalls beschikbaar. Via IP kan eenvoudig een verbinding tot stand worden gebracht tussen smarthome-producten, apps en clouddiensten. De omweg via speciale proxy’s, zoals bij veel bedrijfseigen systemen nodig is, is niet meer nodig.
Wat zijn de voordelen van thread?
Vergelijking met WLAN en Bluetooth Low Energy
WLAN biedt een groot bereik en snelle responstijden. Het verbruikt echter relatief veel elektriciteit en is daarom niet geschikt voor apparaten die op batterijen werken of apparaten die herhaaldelijk kleine hoeveelheden gegevens gedurende lange tijd nodig hebben of verzenden. Bovendien kunnen te veel WLAN-apparaten de thuisrouter overweldigen.
De situatie is anders met Bluetooth Low Energy (BLE). BLE is uitstekend geoptimaliseerd voor kleine hoeveelheden gegevens gedurende lange perioden. Aan de andere kant is de reactietijd langzamer en is het bereik beperkt. Ook hier kunnen te veel apparaten niet tegelijkertijd in bedrijf zijn.
Thread is daarom de ideale aanvulling die de sterke en zwakke punten van beide technologieën in evenwicht houdt. Het is niet bedoeld om Bluetooth en WLAN te vervangen, maar wordt complementair gebruikt. Dit maakt het slimme huis nog sneller, betrouwbaarder en veiliger:
- Energiebesparende werking
De technologie is vanaf het begin ontwikkeld om elektriciteit te besparen, zodat deze ook kan worden gebruikt in apparaten die op batterijen werken. - Schaalbaarheid
Zijn structuur als een peer-to-peer mesh-netwerk betekent dat niet alle apparaten op een controlecentrum hoeven te worden aangesloten en vergroot het aantal producten dat in het systeem wordt geïntegreerd. In de volgende paragraaf vindt u meer informatie over de structuur van het netwerk. - Groter bereik
Omdat niet alle apparaten op een bridge hoeven te worden aangesloten, vergroot dit het bereik dat het slimme thuisnetwerk kan overbruggen. - Stabiel netwerk
Als een apparaat dat als knooppunt in het netwerk fungeert, uitvalt, wordt het netwerk automatisch opnieuw geconfigureerd en neemt een ander apparaat het over. Hoe meer apparaten via thread zijn verbonden, hoe stabieler het netwerk wordt. Het tegenovergestelde is het geval bij WLAN en Bluetooth.
Structuur van een thread netwerk
Thread volgt de structuur van een mesh-netwerk. Dit betekent dat apparaten onafhankelijk van een bridge met elkaar kunnen communiceren. Zoals hierboven vermeld, vergroot dit het bereik en de stabiliteit van het netwerk, aangezien knooppunten in het netwerk onafhankelijk informatie doorgeven en zichzelf snel kunnen herconfigureren in het geval van een apparaatstoring.

In principe zijn er twee rollen in het thread-netwerk: router en endpoint. Elk knooppunt van het netwerk – of het nu een router of een eindpunt is – wordt een knooppunt genoemd.
Router-knooppunten
Deze knooppunten hebben de taak informatiepakketten in het netwerk te distribueren en, indien nodig, eindpunten te beheren. In dit geval worden ze de “ouder” genoemd. Alleen apparaten die op het stroomnet zijn aangesloten, kunnen routers zijn.
Eindpuntknooppunten
Het zijn knooppunten in het netwerk die informatie ontvangen en verzenden, maar geen informatiepakketten verspreiden. Ze worden toegewezen aan bepaalde routerknooppunten en dus hun “kinderen”. Elk routerknooppunt heeft een verbinding met elk ander routerknooppunt. Eindpuntknooppunten hebben daarentegen alleen de verbinding met het bovenliggende routerknooppunt.
Grensrouter
Dit routerknooppunt neemt een bijzondere positie in het netwerk in doordat het is aangesloten op het thuisnetwerk. Alle informatie-uitwisseling tussen het threadnetwerk en het thuisnetwerk – en dus naar de smartphone of andere apparaten – verloopt alleen erdoor. Als de grensrouter uitvalt, kan er geen threadnetwerk worden gevormd en moeten de apparaten overschakelen naar een andere transmissiestandaard, bijvoorbeeld Bluetooth.
Het threadnetwerk kan bestaan uit een leider-knooppunt en nog eens 32 routerknooppunten. Elk routerknooppunt kan maximaal 511 eindpunten beheren. Thread biedt dus een potentieel voor schaalvergroting die de bestaande normen ver overtreft en zal in de toekomst veel deuren voor ons openen voor nieuwe use-cases.
Thread technologie die vandaag al in Apple HomeKit-producten zit
Thread technologie is echter niet alleen een droom van de toekomst. Met de Eve-producten beschikken gebruikers al over een breed portfolio aan thread-compatibele producten voor HomeKit. De nieuwe generatie apparaten ondersteunt zowel Bluetooth als Thread. De HomePod mini fungeert als grensrouter waardoor HomeKit-apparaten nu ook via thread kunnen communiceren.
Een naadloze compatibiliteit met bestaande apparaten is gegarandeerd en producten kunnen nog steeds worden verbonden via bijvoorbeeld Bluetooth. Als een HomePod mini wordt toegevoegd, wisselen de apparaten automatisch informatie uit via thread zonder verdere installatie.
360 graden overzicht van uw eigen netwerk
Een voordeel dat Thread-technologie HomeKit-gebruikers biedt, is een meer gedetailleerd overzicht van het slimme thuisnetwerk. Met de Eve-app kan worden bekeken welke apparaten met elkaar communiceren, hoe het netwerk is opgebouwd en wat de verbindingskwaliteit van de router is. Op deze manier kunnen problemen in het ergste geval snel worden opgelost. Daarnaast helpt het exacte overzicht om je eigen netwerk aan je eigen behoeften aan te passen en het leven in je eigen vier muren zo comfortabel mogelijk te maken. Alle gegevens blijven op lokale apparaten.Beschikbaarheid
Een firmware-update voor de huidige generaties van de Eve Energy-serie en sensoren voor deuren en ramen, Eve Door & Window zijn al beschikbaar. Updates voor EVE-systemen en Eve worden binnenkort verwacht.
Beeld: AdobeStock 328780060