Technik für den Urlaub - die besten Reisegadgets

Techniek op reis: de beste gadgets voor vakantie, strand, etc.

Op stedentrip, verre reis of op familievakantie met de auto: voor het inpakken van de koffer moet je geoefend hebben, zodat we in de vakantie onze lievelingsgadgets niet vergeten. Slimme reisgadgets van de powerbank tot aan de adapterstekker: wij hebben de nieuwigheden van dit jaar eens goed bekeken. In deze gids bespreken we de belangrijkste accessoires en gadgets voor het vakantieseizoen van 2017.

De belangrijkste reishulpmiddelen

Vakantiegangers willen ook in de mooiste tijd van het jaar geen afstand doen van de alledaagse technische hulpmiddelen. Uit onderzoek is naar voren gekomen welke top 10-artikelen reislustigen mee moeten nemen. Op plaats 1 tot en met 3: Tandenborstel/tandpasta, camera en douchegel. Op de vierde plaatst staat de smartphone, nog voor extra ondergoed op plaats 5.

Het is duidelijk: De 20 kilo aan gratis koffergewicht in het vliegtuig is snel bereikt en ook de grootste kofferbak is snel gevuld. Dan mogen enkele technische reisgadgets niet ontbreken. Met name adapterstekkers zijn zeer belangrijk, maar er moet met meer dingen rekening worden gehouden, zoals dit artikel laat zien.

Stekker op reis: multitalenten gevraagd

De stekkertypen die in Duitsland het meest worden gebruikt, type CEE 7/4 en CEE 7/16, worden ook gebruikt in de EU en in Rusland en Turkije. Groot-Brittannië neemt een speciale positie in. Hier wordt de zogeheten Commonwealth-stekker (BS 1363) gebruikt met drie vlakke aansluitingen. Wie helemaal op safe wil spelen, moet een passende reisadapter meenemen! Let op: Reisstekkers zijn geen spannings- of frequentieomvormers. Voor het gebruik moet worden gecontroleerd of de netspanning gelijk is aan de spanning van het apparaat en of aan de maximale belasting wordt voldaan van de desbetreffende nationale bestemmingen.

Houd rekening met het volgende: de spanning kan lokaal schommelen en kan aanzienlijk afwijken. In Costa Rica is de spanning bijvoorbeeld slechts 120 volt, in de Dominicaanse Republiek slechts 110 volt en in Japan zelfs maar 100 volt. Ook de netwerkfrequentie, bij ons 50 hertz, wijkt af op vele verre reisdoelen!

Powerbank: stroom voor onderweg

Een powerbank is een mobiel oplaadpunt dat in de rugzak of handtas kan worden meegenomen. Als de smartphone, tablet of camera onderweg zonder stroom komt te zitten, kan deze worden aangesloten op de platte stroomleverancier. De meeste powerbanks zijn compatibel met iPhones, iPads, Android-apparaten, GPS-apparaten, camera’s en veel andere USB-apparaten. Speciale powerbanks bieden nog extra voordelen voor vakantiegangers,Mobiele powerpacks

Zelfvoorzienend in de jungle of op het strand: dat gaat ook met zonne-energie

Wie in afgelegen gebieden of om ecologische redenen volledig gebruik wil maken van zonne-energie, kan energie-opwekkers op basis van fotovoltaïsche techniek gebruiken. Met zonnecellen aan de binnenkant van het tasje wordt stroom gewonnen uit zonlicht. Een ingebouwde lamp met sterke leds zorgt voor een lichtsterkte van 250 lumen; urenlang, als dat nodig is. Voor bergwandelingen of trekkingavonturen zijn er speciale sets die bijvoorbeeld nog geen 250 gram wegen, zoals de PHAE TK 2X3. Dit model kan goed worden bevestigd aan rugzakken, boten of zadeltassen en beschikt over een goede oplaadmogelijkheid voor USB-apparaten.

Insectenvrij met licht en geluid

Wie in de buurt van struikgewas slaapt of in gebieden met veel insecten, zal erg blij zijn met een insectenverschrikker. Het apparaat schrikt op basis van ultrageluid op een klein oppervlak van 20 vierkante meter lastige plaaggeesten af, zoals muskieten, langpootmuggen, vliegen, enz. Voordeel: Omdat deze apparaten alleen met ultrageluid werken, wordt de lucht niet verontreinigd met geurmiddelen of insectenverdelgingsmiddelen – zeer belangrijk, vooral in de slaapkamer.

Wie insecten harder tegen insecten wil optreden, kan kiezen uit een groot aantal insectenverdelgers. De insecten worden, afhankelijk van het model, naar het speciale blauwe of UV-licht gelokt en verdelgd door het hoogspanningsrooster.

Lichte reisstatieven en een verrekijker voor mooie momenten

Bij de zoektocht naar de beste vakantiefoto’s is een reisstatief handig. Modellen die geschikt zijn voor op vakantie zijn lichtgewicht en stabiel, en wegen dankzij de slimme aluminiumconstructie vaak minder dan 500 gram. Een 3-wegkop met waterpas vereenvoudigt het snel vastzetten op de perfecte positie; deze wordt ondersteund door een ster, die de poten van het statief extra fixeert. Nu bent u aan de beurt! Overigens: welke techniek het best kan worden gebruikt om perfecte vakantiefoto’s te maken, wordt in een ander artikel beschreven (koppeling).

Voor wie graag in de verte kijkt, is een verrekijker de geschikte reiscompagnon. Let met name op stofbestendigheid! De BRESSER 7X50 BIN is een zeer goede compagnon voor aan de kust: de verrekijker beschikt over een verlicht, digitaal kompas, een inclinometer en een drijver die de kijker boven water houdt als deze overboord valt. Omdat de behuizing is gevuld met stikstof, is de verrekijker rondom waterdicht; gegarandeerd 20 jaar. Tip: Draag verrekijkers, camera’s, enz. altijd goed vast tegen het lichaam, eventueel met een geschikte draagband!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *