Door het toenemende milieubewustzijn van de consument heeft de batterij de afgelopen jaren te maken gehad met ernstige concurrentie van oplaadbare batterijen. Toch heeft het nog steeds zijn bestaansrecht en wordt het gebruikt in afstandsbedieningen, klokken, regelaars en andere kleine apparaten. In sommige toepassingen is het zelfs superieur aan de oplaadbare batterij.
We geven u een overzicht van alles wat u moet weten over de werking, de opslag, het gebruik en de soorten energiebronnen.
Functionaliteit – kort en krachtig
Alkali-mangaanbatterijen behoren tot de meest voorkomende soorten batterijen. Door hun verbeterde chemische eigenschappen, die een hogere capaciteit, een betere belastbaarheid en een langere houdbaarheid mogelijk maken, hebben ze de eerder vastgestelde zinkkoolstofbatterijen grotendeels vervangen.
Maar waar is een batterij van gemaakt en hoe werkt die? In een primaire batterij zit een negatieve pool (anode) en een positieve pool (kathode), gescheiden door een separator die kortsluiting voorkomt. De energie wordt uiteindelijk opgewekt door een stroom van negatief geladen elektronen die van de negatieve pool naar de positieve pool stromen. Hoe meer en hoe sneller de elektronen beschikbaar zijn, hoe krachtiger de batterij is.Tot slot wordt door het aansluiten van een batterij op het circuit van een apparaat een chemisch proces in gang gezet – elektrolyse. Hierdoor ontstaat een reactie tussen de positieve en negatieve polen, waardoor elektrische ladingen gaan stromen. Specifiek, beweegt een ionenstroom zich in de elektrolyt en door de separator van de kathode naar de anode. De resulterende energie zorgt ervoor dat de lamp gaat gloeien – of dat de klok gaat tikken.
Verschillende batterijen voor verschillende doeleinden
Het type batterij dat u moet gebruiken is afhankelijk van het apparaat en het beoogde gebruik. Zo is er bijvoorbeeld een zware accu met een hoge energiedichtheid nodig om camera’s of spelcomputers te bedienen. Dit komt omdat de energiebehoefte van deze apparaten sterk schommelt, afhankelijk van het feit of ze in de stand-by modus staan of actief worden gebruikt.
Klokken of afstandsbedieningen verbruiken daarentegen relatief weinig energie gedurende een lange periode – een primaire batterij is hier geschikt, omdat deze apparaten constant, betrouwbaar en permanent van stroom worden voorzien. Welke batterij geschikt is voor welke toepassing wordt getoond in dit nieuws aan de hand van de productlijnen van de Duitse kwaliteitsfabrikant Varta als voorbeeld.
Batterij vs. oplaadbare batterij
Hoewel het voordeel van het opladen in eerste instantie kan spreken voor een exclusief gebruik van oplaadbare batterijen, is de batterij in sommige opzichten superieur. Als er bijvoorbeeld slechts een kort gebruik van de energiedispenser is gepland, is de batterij de eerste keuze vanwege de lagere kosten. Ze zijn echter ook superieur aan oplaadbare batterijen voor apparaten met een relatief lage energiebehoefte, zoals horloges, omdat ze hun lading beter en langer behouden. Ze presteren ook langer in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke temperatuurverschillen.Omgekeerd is het gebruik van oplaadbare batterijen zinvoller voor power guzzlers – bijvoorbeeld in spelconsoles of luidsprekers. Want hier loont de investering in duurdere batterijen zich op lange termijn. Ze hebben ook een betere ecologische balans. Een exacte vergelijking van oplaadbare batterijen en accu’s vindt u hier.
Gebruik en opslag – Do’s en Dont’s
Als bij het gebruik en de opslag van batterijen rekening wordt gehouden met enkele belangrijke aspecten, kunnen kortsluitingen en lekkages worden voorkomen en kunnen ze effectiever en langer worden gebruikt.Do’s
- Vervang alle batterijen in een apparaat tegelijkertijd: De prestaties van een apparaat dat wordt aangedreven door batterijen of accu’s zijn afhankelijk van de zwakste energiebron. Zo kan een oude of zwakke batterij de functionaliteit van een product verminderen, zelfs als de resterende batterijen nieuw zijn.
- Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, als het op netstroom werkt of als de batterijen leeg zijn: Dit om schade aan de energiebronnen te voorkomen.
- Warm de batterijen op als ze in de kou zijn opgeslagen: Als een apparaat enige tijd in een koude omgeving is opgeslagen, helpt het om de batterijen op te warmen tot een normale temperatuur voor gebruik. Anders wordt de prestatie verminderd.
- Gooi de batterijen op de juiste manier weg: In de volgende paragraaf leggen we uit waar de lege batterijen precies thuishoren.
- Bewaar batterijen op een koele, droge plaats: Het vermijden van extreme temperatuurschommelingen heeft een positief effect op de prestaties van de batterijen. Het is het beste om batterijen op te slaan in hun originele verpakking.
Dont’s
- Meng nieuwe en oude batterijen in één apparaat: Als oude batterijen lekken, kunnen ze de nieuw geplaatste batterijen onbruikbaar maken. Daarom moeten alle batterijen altijd tegelijkertijd worden vervangen.
- Gebruik verschillende soorten batterijen tegelijkertijd in een apparaat: Ook hier kan het mengen van verschillende typen (bijv. alkalinebatterijen, high-power batterijen of oplaadbare batterijen) lekkage veroorzaken.
- Laad de primaire batterijen op: In tegenstelling tot oplaadbare batterijen zijn batterijen niet geschikt om op te laden en te hergebruiken. Het opladen van batterijen vormt een aanzienlijk veiligheidsrisico.
- Verbrand de batterijen: De batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Ze kunnen ontploffen als ze verbrand worden.
Correcte recycling
Als de batterijen leeg zijn, moeten ze op de juiste manier worden weggegooid, zodat ze geen gevaar voor het milieu of uw eigen gezondheid vormen. In bijvoorbeeld elektronicawinkels, supermarkten of winkelcentra kunt u in Duitsland ontladen accu’s inleveren.
Deze worden vervolgens gerecycled en hergebruikt in de metaalindustrie. Daar worden de afzonderlijke componenten teruggewonnen en afzonderlijk gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld staal, zink en ferromangaan uit alkalinebatterijen worden hergebruikt voor andere doeleinden. Dit is de professionele manier om de levenscyclus van een batterij te beëindigen.