Onderhoud warmtepompen: hier moet u op letten

Onderhoud warmtepompen: hier moet u op letten

Terwijl de prijzen voor fossiele brandstoffen al weken en maanden ongekende records vestigen, komt een alternatief voor verwarming in beeld: de warmtepomp. Deze klimaatvriendelijke verwarmingssystemen kunnen indien gewenst ook tapwater koelen en verwarmen. Of een gebouw nu moet worden verwarmd met een lucht-lucht- of lucht-water-warmtepomp, het kan alleen optimaal werken als het regelmatig wordt onderhouden. […]

Voor elke doos het juiste label – professionele desktop labelprinters van Brother

Professionele desktop labelprinters van Brother

Etiketten worden tegenwoordig op veel verschillende gebieden gebruikt – van logistiek tot detailhandel tot gezondheidszorg. Ongeacht uw individuele toepassingsgebied, u bent goed uitgerust met Brother-labelprinters. In deze gids presenteren we het brede productportfolio en leggen we uit waar u op moet letten bij het kiezen van uw apparatuur. Innovatie die indruk maakt: de afdruktechnologieën van […]

Effectief de elektriciteitsrekening verlagen – met uw eigen balkoncentrale

Die Stromrechnung effektiv senken – mit dem eigenen Balkonkraftwerk

De stijgende elektriciteitsprijzen worden geleidelijk aan voelbaar op uw rekeningen. Met een balkoncentrale kunt u het heft in eigen handen nemen en uw elektriciteitsrekening verlagen. U levert ook een actieve bijdrage aan meer duurzame energie. In deze gids leert u wat het gebruik van een dergelijke module kan betekenen voor uw elektriciteitsrekening en waar u […]

KVM-switch

KVM-Switch: Den Rechner per Knopfdruck wechseln

Of het nu gaat om een ​​datacenter, industriële werkplek of thuiskantoor: als je meer dan één computer gebruikt, heb je niet evenveel randapparatuur nodig. Met een KVM switch wissel je in een handomdraai van werkbron. Leer alles over KVM-technologie en hoe u het meeste uit uw werkplek kunt halen in deze gids. Wat is KVM? […]

Basisuitrusting voor de werkplaats van het elektronicalaboratorium

Basisuitrusting voor de werkplaats van het elektronicalaboratorium

Wie om professionele of privé-redenen met elektronica bezig is, zal al snel merken dat de keukentafel thuis of een standaard kantoorwerkplek geen geschikte plekken zijn om met elektronische apparaten te werken. Naast het eigenlijke circuit moeten verschillende gereedschappen en meetapparatuur worden opgesteld en bediend. Een vaste werkplek met vast opgestelde meetapparatuur is voor deze werkzaamheden […]

Hoe breng je licht in de duisternis in het geval van een black-out?

Uitschakelen: hoe breng je licht in de duisternis in het geval van een black-out?

Maar de energievoorziening voor de winter is nog lang niet zeker. Experts zien een aantal factoren die het elektriciteitsnet op de knieën kunnen brengen – of het nu gaat om slecht weer, waardoor er te weinig zonne- of windenergie kan worden opgewekt, gascentrales die niet van voldoende brandstof worden voorzien of overmatige verwarming met elektriciteit. […]

Energie besparen met fotovoltaïsche energie en KNX: Starthulp voor KMO’s en elektro-installateurs

Met componenten voor KNX en fotovoltaïsche energie verlagen KMO's hun energiekosten. Alles over voordelen en tips om aan de slag te gaan.

Energieprijzen verhogen ook de druk om te handelen: als u nu niet spaart, riskeert u financiële knelpunten en productiestilstand. Met name kleine en middelgrote maakbedrijven zoeken daarom naar manieren om hun productie duurzaam, hulpbronnenbesparend en energiezelfvoorzienend in te richten. Een praktische en goedkope oplossing is de combinatie van fotovoltaïsche (PV) en KNX. De technologieën kunnen […]

Naadloze procesbesturing – met het soldeerstation dat geschikt is voor het IoT.

Hiaten in de gegevens tijdens het soldeerproces en omslachtige bedieningsconcepten behoren met dit soldeerstation tot het verleden. Want met de i-CON TRACE presenteert het Beierse bedrijf 100 jaar na het eerste patent voor de elektrische soldeerbout het eerste soldeerstation dat volledig in een netwerk kan worden opgenomen. In deze gids leest u van welke voordelen […]

Snel eenvoudig en goedkoop meettechniekprojecten ontwikkelen

Hoe en met welke producten kunnen technologieliefhebbers, stagiairs en studenten snel en kosteneffectief in de wereld van de meettechniek doordringen en hun eigen ideeën in praktijk brengen? En welke mogelijkheden zijn er wanneer de taken in de loop van de beroepsloopbaan steeds complexer worden en er vraag is naar professionele meettechniek? De volgende gids bevat […]

Ergonomische verlichting is gezond

Ergonomische verlichting bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers. Geschikte verlichting is daarom een van de regels voor een ergonomische werkplek. Als u een kantoorwerkplek ergonomisch wilt verlichten, moet u niet alleen denken aan voldoende licht. In deze gids leert u hoe de juiste verlichting u kan helpen u beter te concentreren en voortijdige […]