Digitale transformatie en kleine bedrijven: Wat is de stand van zaken?

Umfrage von reichelt elektronik zeigt: Kleine Unternehmen gehen Digitalisierung pragmatisch an

Onderzoek reichelt elektronik toont aan: kleine bedrijven hebben gaan pragmatisch om met digitalisering Amsterdam, april 2023 – Nederland telt ongeveer een half miljoen kleine bedrijven (tot 50 werknemers). Veel van deze bedrijven – zowel familiebedrijven als startende bedrijven – zijn actief in verschillende sectoren en bieden zo een divers beeld van het Nederlandse ondernemerschap. Hoe […]

De cobots komen eraan!

The cobots are coming!

Onderzoek van Reichelt toont de opmars van robotica en cobots bij Nederlandse industriële ondernemingen. Robots en slimme helpers zijn al lang geen zeldzaamheid meer in Nederlandse bedrijven. Als gevolg van de enorme doorontwikkeling van de robotica ontstaan er voor bedrijven veel mogelijkheden. Robots worden nu ook betaalbaar en aantrekkelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch […]

Developer boards overstijgen geleidelijk industriële computers

Oorspronkelijk ontworpen voor privé-gebruik, worden developer boards ook steeds meer gebruikt in industriële omgevingen. Ze zijn eenvoudig te programmeren, niet duur en worden ondersteund door een enorme gemeenschap ontwikkelaars. Maar hoe worden developer boards eigenlijk gebruikt in de Nederlandse productiesector? reichelt elektronik onderzocht meer dan 1.500 bedrijven – waarvan 250 in Nederland – uit de […]

Energiebesparing in bedrijven – complexiteit als belemmering

Stijgende energiekosten: hoe bedrijven energie besparen.

Wie lange werden die Gasreserven der Bundesrepublik noch halten, und steuert Deutschland dann auf eine Energiekrise zu? Energiesparen in Unternehmen: Fragen wie diese bereiten Unternehmen derzeit große Sorgen. reichelt elektronik hat mehr als 1000 Unternehmen in Europa – darunter 500 in Deutschland – gefragt, welchen Einfluss die derzeitige Situation in der Energieversorgung auf ihre Wirtschaftlichkeit […]

Knelpunt bevordert zelfvoorziening: Nederlandse industrie vertrouwt weer op voorraden

81 Prozent der deutschen Industrieunternehmen stossen durch Lieferengpässe an ihre Grenzen

Amsterdam, 17 februari 2022 –  Knelpunten in de toeleveringsketen drijven Nederlandse industriële ondernemingen dagelijks tot het uiterste. Een recent onderzoek van reichelt elektronik over het thema “Knelpunten in de toeleveringsketen” maakt duidelijk: de situatie is in zeer korte tijd verslechterd. Terwijl bij een vergelijkbaar onderzoek in juni 2021 nog meer dan 60 procent van de […]

Artificial intelligence: Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven zou een AI-Implementatie in de huidige situatie anders aanpakken

Artificial intelligence: Ruim een derde van de nederlanders zou een AI-Implementatie in de huidige situatie anders aanpakken

Onderzoek van reichelt elektronik toont aan: vroege betrokkenheid van medewerkers en een overkoepelende strategie versterken het vertrouwen in Artificial intelligence Amsterdam, 17 november 2021 – De inzet van Artificial Intelligence (AI) in Nederland zet zich onverminderd voort. AI heeft een enorme potentie, bijvoorbeeld in de maakindustrie en wordt vaak zelfs gezien als een wondermiddel. Bedrijven […]

Duurzaamheidsonderzoek bewijst: Nederlanders kopen hun elektrische producten milieubewust – maar liever niet te duur

Deutsche kaufen ihre Elektroprodukte umweltbewusst – Aber bitte nicht zu teuer

Amsterdam, 15 september 2021 – In tijden van voortschrijdende klimaatverandering wordt elk aspect van het leven onder de loep genomen, van vakantie-uitstapjes tot boodschappen doen in de supermarkt. Maar hoe verantwoordelijk gaan Nederlanders te werk bij de aankoop van elektronische producten? Uit een onderzoek van reichelt elektronik blijkt: duurzaamheid is nu een aankoopcriterium voor de […]

Problemen in de supply chain zorgen voor verliezen van gemiddeld meer dan 750.000 euro

Umfrage: Lieferengpässe verursachen durchschnittlich Verluste von fast 1 Million Euro

Onderzoek van reichelt elektronik laat zien welke gevolgen de wereldwijde schaarste aan middelen en leveringsknelpunten hebben voor Nederlandse bedrijven en welke maatregelen zij nemen in tijden van crisis Amsterdam, 15 juni 2021 – Sinds begin 2020 zijn supply chains over de hele wereld steeds onstabieler en kwetsbaarder geworden. Levering van essentiële componenten zoals chips of […]

Verandering op komst: reichelt elektronik onderzoekt mythes en waarheden rondom elektrische auto’s

Elektrische auto’s steeds populairder, ondanks flinke kritiek op gebruik van accu’s Het aantal nieuw geregistreerde elektrische auto’s in Nederland neemt toe en leidt tot een controversiële discussie. Voor sommigen zijn elektrische auto’s nog onvoldoende ontwikkeld. Voor anderen zijn elektronische auto’s een noodzakelijke stap om de ecologische voetafdruk te verkleinen. In het debat over de voor- […]

Voorspellend onderhoud wordt over enkele jaren de standaard

Onderzoek van reichelt elektronik toont aan: de Nederlandse industrie vertrouwt op voorspellend onderhoud Productiemachines worden steeds slimmer – of het nu gaat om nieuwe, slimmere systemen of om uitbreidingen op bestaande machines. Uit onderzoek in opdracht van reichelt elektronik blijkt: voorspellend onderhoud in de Nederlandse industrie vindt steeds meer plaats. Het vanaf de start uitrusten […]