Personaliseer uw eigen computer – met de juiste pc-behuizing

Als je je pc wilt personaliseren, denk je lang na over componenten zoals de juiste grafische kaart, RAM of processor – maar je verliest zelden een gedachte over de juiste pc-behuizing. De behuizing is net zo goed een belangrijk onderdeel als de processor: hij moet voldoende ruimte bieden voor de afzonderlijke componenten en moet ook […]
Een netwerkstopcontact installeren – stap-voor-stap instructies

U wilt een klassiek netwerkstopcontact installeren, maar u weet niet hoe u dat precies moet doen? Wij leggen in deze gids uit hoe het werkt met de juiste hulpmiddelen en een beetje flair. Sie brauchen• Stripper No. 2 Cat• LSA Sensor No. 40• Kabelschere No. 35• Schraubendreher Kabel inkorten Gebruik WEICON TOOLS Kabelschaar Nr. 35 […]
Analoge tijdcapsules besparen: zo werkt het digitaliseren van foto’s, dia’s en oude films

Laptops, tablets, smartphones – digitalisering heeft inmiddels zijn weg gevonden naar ons dagelijks leven. Maar de tijd dat foto’s of films, maar ook documenten of plannen nog in analoog formaat werden gemaakt, is niet zo ver terug. Generaties voor ons hebben echte schatten vastgelegd op datamedia die tegenwoordig bijna niemand meer kan afspelen. Herinneringen zoals […]
Uw eerste Python lessen in de Joy-Pi Note leer software

SIMAC Electronics ontwikkelt en produceert sinds 1996 innovatieve en spannende producten op het gebied van elektronisch onderwijs onder de merknaam “Joy-it”. Het productassortiment omvat meettechniek, PC’s, sensoren en andere technische componenten. Onder het motto “Teaching the Future” ontwikkelt SIMAC concepten die leerkrachten op scholen, bedrijven en universiteiten ondersteunen met geavanceerde hardware- en softwareoplossingen. Deze concepten […]
Ga aan de slag met AI met de NVIDIA Jetson Nano

Kunstmatige intelligentie (AI) is het modewoord van onze tijd. Als de centrale motor van digitalisering verandert het de samenleving, de economie en bijna alle andere gebieden van het leven fundamenteel. Veel bedrijven maken al gebruik van AI: in ontwikkeling, in productie, in administratie. Maar kunstmatige intelligentie helpt ons ook in het dagelijks leven – op […]
Nooit meer zoeken naar letters met de stad-land-rivier lettergenerator

Wer kennt es nicht, das Spiel Stadt-Land-Fluss, aus der Prä-Smartphone-Ära – gespielt in der Freizeit oder unter der Schulbank während des Unterrichtes. Immer wenn es drohte, langweilig zu werden, genügten ein Blatt Papier und ein Stift, um sich die Zeit zu vertreiben. Mittlerweile ist das Spiel wieder in, denn es garantiert trotz seines Alters einen […]
Het hoeft niet altijd duur te zijn: hier ziet u hoe u uw eigen WiFi-repeater kunt bouwen

In grote huizen laat het WiFi-signaal soms te wensen over. Als een deel van het huis of de tuin niet voldoende wordt gedekt door het thuisnetwerk, hoeft u niet per se een dure WiFi-repeater nodig te hebben. Vaak volstaat een zelfgemaakte oplossing om het bestaande WiFi-signaal te versterken. In deze how-to laten we zien hoe […]
Pc’s upgraden – waar u op moet letten om uw pc weer snel te laten werken

Wie kent het niet? Het werken met de eens zo krachtige pc verloopt steeds moeizamer en de wachttijden worden steeds langer. Terwijl de software zich steeds verder aan het ontwikkelen is en daarmee steeds meer hulpbronnen vergt, is uw pc nog steeds de oude. Hier kunt u zien hoe u uw pc met enkele effectieve […]
Configureer zelf slimme buitenlampen – met de Bluetooth®-lampen van Steinel

Ben je bezig met het plannen van een slim verlichtingssysteem voor je huis? Uw veiligheid en privacy hebben de hoogste prioriteit? Dan heeft Steinel precies de juiste producten voor jou. Want naast de esthetiek en duurzaamheid van de producten, focust Steinel zich op de betrouwbaarheid en veiligheid van de Bluetooth® lampen. In het volgende artikel […]
Nixie-klok met wifi-verbinding

Displays met Nixie-buizen zijn vooral bekend van meetapparaten en elektronische rekenmachines uit de jaren 1960 en 1970. Deze How-To laat zien hoe je de buisjes met cultstatus kunt gebruiken om een klok te bouwen met een geïntegreerde temperatuurweergave. Het project Geschikt voor: toegewijde elektronicahobbyisten met Arduino-kennis Kosten: (incl. buizen, douane- en verzendkosten) ca. 100.- Euro […]