Ethernet-over-Coax: een internetverbinding in elke kamer

Hotels, verzorgingshuizen, scholen of een grote eigen woning: wie in een gebouw met veel kamers overal internet wil gebruiken, heeft veel kabels nodig. Vaak zijn deze kabels al aanwezig: via ethernet-over-coax is het mogelijk om reeds aanwezige antennekabels te gebruiken als datakabels. Het project Geschikt voor: GevorderdenBenodigde tijd: Meer dan 30 minutenBudget: vanaf 300 euroDit […]
JOAN – eenvoudige kamerreservering en -planning met vele extra’s

Vergaderingen zijn een integraal onderdeel van ons werkleven, niet alleen virtueel, maar ook persoonlijk op kantoor. De ruimte hiervoor is beperkt en veel gevraagd. Het is niet ongewoon dat “ruimtevaartgevechten”, verstoringen en andere obstakels voor de productiviteit zich voordoen. Om efficiënt te plannen en de bezetting van conferentieruimten, vergaderzalen en lounges op een zinvolle manier […]
Test en meet uw digitale circuits met LabVIEW software en de Digilent USB draagbare logic analyzer en digitale patroongenerator

Naarmate de laboratoriumruimte steeds minder wordt en de ontwikkelingsteams steeds meer verspreid raken, kiezen bedrijven voor alles-in-één-instrumenten als aanvulling op de traditionele laboratoria. Hierdoor ontstaat de behoefte aan mobiele test- en meetstations die elk type ontwikkeling kunnen ondersteunen. USB-test- en meetapparatuur kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder het testen van embedded systemen en het […]
Home Automation III – De sfeervolle bedverlichting

In het eerste deel van de serie heeft u de basis gelegd om zelf een domotica te kunnen realiseren. Het tweede deel dient als inleiding op een mogelijk raamwerk om uw eigen sensoren en actuatoren met relatief veel moeite te integreren in deze automatisering. Voor het derde en vooralsnog laatste deel van deze serie bouw […]
Home Automation II – Programmeren van uw eigen apparaten met ESPHome

Die Qual der Wahl – welche Firmware für die eigenen Nodes? IoT-Geräte sind seit nun schon einigen Jahren in aller Munde. In der DIY-Szene angekommen sind sie aber spätestens mit dem Aufkommen der ESP8266, des ESP32 und der guten Integration in das Arduino-Ökosystem. Nun kann man mit einfachsten Mitteln seine Geräte internettauglich machen. Mittlerweile gibt […]
Retro gevoel: de GPI-koffer van Retroflag

Retroflag heeft de waarschijnlijk meest bekende handheld-gameconsole van toen herwerkt met de nieuwste technologie. In deze how-to begeleiden we je stap voor stap bij het bouwen van een retro game console, te beginnen met de montage tot en met de installatie van de games. GPI-bundel Behuizing voor Raspberry Pi CM4 + Dock* bevat de volgende […]
Home Automation I – Aan de slag met de Home Assistant software

Gewoon een andere slimme thuisstandaard? De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van domotica. Iedereen heeft het over het ivd en veel fabrikanten bieden er oplossingen voor. Na het aanvankelijke enthousiasme volgt echter meestal ontgoocheling: er zijn oneindig veel standaarden en oplossingen, veel wordt beheerd in een cloud en vaak worden producten […]
Geef individuele teksten, afbeeldingen en video’s weer op LED-matrices met de Raspberry Pi

LED-matrices bieden zeer speciale opties voor het weergeven van foto’s, belettering of tickers, afbeeldingen en zelfs video’s. Ze zijn een echte eyecatcher in de woonkamer zowel thuis als in de winkel, op advertentieruimte of op beurzen. Voor nog meer vormgevingsvrijheid kunnen meerdere borden met elkaar worden verbonden zodat er een ledwand ontstaat.In deze how-to laten […]
IoT-sleuteldoos in zelfbouw

“Het meetinstrument ligt in de lade van mijn collega, maar hij is ziek – we kunnen er vandaag niet bij” (lade op slot) of “Dan moet ik u morgen de sleutel van de tweede kamer in het vakantiehuis brengen” zijn twee zinnen die het hier gepresenteerde project in gang hebben gezet. In onze dagelijkse wereld […]
Toepassingsinstructies voor de laagdiktemeter UT343D

1. Inleiding De UT343D is een draagbare, zeer nauwkeurige coatingdiktemeter die de dikte van coatings op zowel ferro- als non-ferrometalen kan meten. Dit instrument heeft zeer nauwkeurige en niet-destructieve meetfuncties, evenals een algoritme voor enkel- en meerpuntsgemiddeldheid en een snelle uitvoer van het meetresultaat voor evaluatie. Het kan daarom worden gebruikt in de productie, metaalverwerking, […]