De tijd dat de computerkast slechts een plaats was om hardwarecomponenten op te slaan ligt ver achter ons. Met individuele verlichting en andere vrij te kiezen componenten kunnen gebruikers hun koffers omtoveren tot ware kunstobjecten. Case modding is het modewoord hier. Aanpassingen aan de hardware leveren niet alleen visuele maar ook prestatievoordelen op. Hier laten we zien hoe ver je je computer kunt aanpassen.
Wat is Case Modding?
Case modding (van het Engelse “case” = behuizing, Engels “modification” = verandering) betreft voornamelijk het verbeteren van het visuele uiterlijk van de computerbehuizing. Meestal wordt hiervoor krachtige hardware en opvallende verlichting gebruikt. Het doel van een modder is om de computer een individuele stijl te geven. Niettemin mogen de prestaties van het systeem niet worden verwaarloosd.
Componenten selectie
Om je computer in het juiste licht te laten schijnen, heb je de juiste keuze aan onderdelen nodig. Om dit te doen, moet u de gewenste prestatie-eisen definiëren voordat u tot aanschaf overgaat. In dit artikel laten we je kennismaken met alle benodigde componenten en laten we je zien welke opties je hebt voor de subcomponenten.
Moederbord en CPU
Aangezien de processor een intern, onzichtbaar onderdeel is, moet de selectie voornamelijk gebaseerd zijn op prestatiecriteria. Het moederbord is een andere zaak: In een behuizing met een glazen zijpaneel komt het visueel tot zijn recht en moet het daarom voldoen aan zowel functionele als esthetische criteria. Veel fabrikanten, ook die van instapmodellen, vertrouwen op zwarte moederborden.Het AMD moederbord MSI MPG B550 Gaming Plus (AM4) maakt flexibele aanpassing van de systeemverlichting mogelijk dankzij de Mystic Light functie, die eenvoudig via software kan worden geregeld.

Geheugen (RAM)
Zoals bekend is het RAM-geheugen rechtstreeks op het moederbord aangesloten en is het dus duidelijk zichtbaar van buitenaf. RAM’s van verschillende fabrikanten, zoals de Kingston FURY™ Renegade 8 GB DDR4 RGB, bieden daarom al geruime tijd niet alleen maximale prestaties, maar ook LED’s die direct via software kunnen worden aangestuurd, waardoor u nog meer speelruimte krijgt voor individuele vormgeving.

Waterkoeling
Als het op modden van behuizingen aankomt, kan het waterkoelsysteem veruit het meest complexe en spectaculaire onderdeel van het hele systeem zijn. Zogenaamde custom waterkoelsystemen zijn bijzonder populair bij modders omdat ze kunnen worden gebruikt om speciale en unieke effecten te bereiken. Circulerende koelvloeistoffen die zijn voorzien van kleurpigmenten doen het hart van elke casemodder sneller kloppen. Fabrikanten als Thermaltake bieden u met hun waterkoelsets de mogelijkheid om zelf een waterkoelsysteem samen te stellen en te assembleren dat speciaal op uw systeem is afgestemd.Het goedkopere alternatief voor een waterkoelsysteem op maat is het AIO (All-in-One) waterkoelsysteem. Dankzij de eenvoudige montage is deze oplossing perfect voor beginnende modders. De Pure Loop 3 van be quiet! biedt extreem hoge koelprestaties bij zeer lage geluidsniveaus. Bovendien heeft de pomp RGB-verlichting die naar wens kan worden aangepast.

Fan
Luchtstroming is het allerbelangrijkste voor een goed werkend systeem. Hiervoor zijn meerdere ventilatoren in de behuizing nodig. Ook hier zijn er talrijke modellen die zowel hoge koelprestaties als een unieke verlichting bieden. Ventilatiesystemen zoals de be quiet! Light Wings voldoen aan alle eisen die een modder aan zijn ventilator kan stellen met eenvoudige RGB-verlichting en goede koelprestaties bij een extreem laag geluidsniveau. Let er bij de aanschaf op dat de koeler de juiste maat heeft (120mm/140mm), zodat je hem in je kast kunt inbouwen.

Grafische kaart
Een krachtige grafische kaart is een essentieel onderdeel van elke gaminginstallatie. Moderne grafische kaarten hebben tegenwoordig een geïntegreerd koelsysteem. De grootte en het uiterlijk van de koeler kunnen variëren afhankelijk van het model. Je hebt ook de optie om de koeler van de grafische kaart te vervangen door een aangepast waterkoelsysteem en dit te integreren in het koelcircuit van de CPU. Als je jezelf echter wilt beschermen in het geval van een garantieclaim en wilt voorkomen dat deze ongeldig wordt gemaakt in het geval van een latere conversie, kun je beter geen werkzaamheden aan je grafische kaart uitvoeren. In plaats daarvan kun je bij je aankoopbeslissing kiezen uit een groot aantal opties en een voorraad naar eigen smaak aanleggen.Met behuizingen zoals de Silent Base 802 Window van be quiet! kunt u uw grafische kaart verticaal monteren. Hiervoor is een extra riser kabel nodig om de PCI connector met het moederbord te verbinden.

Keuze van de huisvesting
De keuze van de behuizing moet worden gemaakt afhankelijk van de componenten binnenin. Zorg er bij het plannen voor dat de door u gekozen behuizing alle vereiste vormfactoren ondersteunt. We hebben uitgelegd waar je nog meer op moet letten bij het kiezen van de juiste PC-behuizing in deze How-To. Het is belangrijk te vermelden dat ten minste één zijpaneel van de behuizing uit glazen vensters moet bestaan, anders worden de verlichting en de modding binnenin aan het oog onttrokken.Voor power-gebruikers die aan overklokken (OC) willen doen, is de luchtstroom een belangrijk selectiecriterium naast het uiterlijk. Om deze reden geven veel modders de voorkeur aan zogenaamde mesh-cases. Hier wordt de lucht rechtstreeks vanaf de voorkant aangezogen, wat voor een optimale luchtcirculatie zorgt.
Het reeds genoemde Silent Base 802 Window is een alleskunner en combineert alle bovengenoemde aspecten, zoals glasvensters, optiek, luchtstroom en akoestiek. Het bijzondere aan deze kast is zijn modulariteit: met eenvoudige handgrepen kan bijvoorbeeld het gaasfront worden verwisseld voor akoestische isolatie. U kunt dus zelf kiezen tussen goede akoestische isolatie en goede luchtdoorstroming.

LCD-scherm in de behuizing
U kunt bijzonder spectaculaire en opvallende effecten creëren met een zelfgebouwd display zoals de DEBO LCD 7 HDMI, die u rechtstreeks in de behuizing installeert. Het display kan naar wens geanimeerde beelden tonen of als infopaneel worden gebruikt.Voor de montage is enig knutselwerk vereist, aangezien de meeste behuizingen geen ruimte bieden voor een display. Daarom moet u kiezen tussen een extra scherm en ventilatoren achteraan. Met een krachtig ventilatiesysteem zijn frontventilatoren absoluut voldoende. Voor de montage kunt u vertrouwen op dubbelzijdige kleefband of een degelijke schroefverbinding. Het kan echter zijn dat u gaten in uw behuizing moet boren voor een goede schroefbevestiging. Het beeldscherm moet ook worden voorzien van stroom en een HDMI-signaal. Daartoe moeten telkens een USB- en een HDMI-kabel van het beeldscherm worden aangesloten op de overeenkomstige poorten aan de buitenkant.

U kunt het beeldscherm als tweede monitor definiëren via de Windows-instellingen. Als u geanimeerde afbeeldingen als bureaubladachtergrond wilt gebruiken, bevelen wij de Wallpaper Engine software van Steam aan, die tegen betaling verkrijgbaar is. De softwarebibliotheek wordt regelmatig door de gemeenschap uitgebreid met gratis wallpapers.
Als u liever systeeminformatie weergeeft in plaats van wallpapers, zoals CPU-gebruik of GPU-temperatuur, kunt u ook AIDA64 gebruiken.
Ook hier is er een grote gemeenschap achter de software, die gratis sjablonen ter beschikking stelt die u in de software kunt aanpassen.

Wie nog meer individualiteit wil, kan een 3D-printer gebruiken om bijvoorbeeld een behuizing voor het “naakte” displaypaneel te printen en te installeren.

Conclusie
Het modificeren van een koffer vergt veel werk en nauwkeurige planning. Als u echter graag knutselt en veel waarde hecht aan esthetiek en individualiteit op uw werk of bij het gamen, zult u zich uitleven, waarbij creativiteit geen grenzen kent. In de reichelt-onlineshop vindt u een groot aantal mogelijkheden om uw pc aan uw persoonlijke wensen aan te passen.