Intelligente technologieën voor de praktijk van morgen
Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zijn allang geen toekomstmuziek meer. Integendeel, ze veranderen nu al ingrijpend de manier waarop bedrijven werken. Deze technologieën worden op steeds meer gebieden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan geautomatiseerd voorraadbeheer, voorspellend onderhoud in de productie of slimme fraudedetectie in de financiële sector. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van sensoren, camera’s en krachtige software. Hiermee kunnen grote hoeveelheden gegevens worden verzameld. Vervolgens worden deze geanalyseerd en efficiënt benut.
In onze artikelen laten we stap voor stap zien hoe veelzijdig AI en ML in de praktijk zijn. We leggen uit welke technologieën eraan ten grondslag liggen. Daarnaast tonen we hoe bedrijven daadwerkelijk kunnen profiteren van digitale intelligentie. Duik in de wereld van slimme oplossingen!
-

AI in netwerkbeheer – bespaar kosten, verhoog de beveiliging en verhoog de efficiëntie
Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich snel gevestigd als de belangrijkste technologie van de toekomst in veel industrieën. Dit is ook het geval op het gebied van IT en netwerken, waar het gebruik van AI-modellen al enige tijd alomtegenwoordig is en steeds belangrijker wordt, vooral in netwerkbeheer. In dit artikel worden de volgende punten uitgelicht: Voordelen…
-

ChatGPT – concrete toepassingen voor bedrijven
In het eerste deel van deze serie hebben we de vraag besproken of ChatGPT potentiële toepassingen voor de industrie heeft – en zo ja, waar u rekening mee moet houden. Nu is het tijd om het toe te passen. Wij willen weten hoe goed de tool in de praktijk presteert. We hebben gekeken naar drie…
-

ChatGPT – klaar voor gebruik in de industrie?
De AI-ondersteunde tool ChatGPT van het bedrijf OpenAI is wereldwijd een bron van enorme fascinatie. Bijna dagelijks berichten de media over verbazingwekkende functies, maar ook over fouten en zwakke punten van het groot-taalmodel. Daarom stellen we onszelf de vraag: Is ChatGPT geschikt voor gebruik in de industrie? Wat is ChatGPT? Kort uitgelegd is ChatGPT een…
Ontdek meer artikelen:
-

Kunstmatige intelligentie voor iedereen
Kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen zijn zeer geschikt voor patroonherkenning, waardoor flexibele besluitvorming mogelijk wordt, bijvoorbeeld voor rijhulpsystemen in auto’s of voor industriële toepassingen zoals kwaliteitsborging. De beschikbaarheid van gespecialiseerde Tensor coprocessoren en hun integratie in single-board computers en computers-on-module (COM) kaarten maken het mogelijk om de extreem rekenintensieve AI-bewerkingen direct uit te voeren op het punt…
-

Functioneel met veiligheid
Sensoren zijn de ogen, oren en voelsprieten van machines en systemen. De signalen en informatie die zij leveren dienen als navigatiehulp voor de besturing en als basis voor de optimalisering van de werking van systemen van een hoger niveau.
-

Slimmere robots kunnen taken beter en sneller uitvoeren
Toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI) verbeteren het vermogen van industriële robots om snel en accuraat te reageren op sensor- en beelddata. De integratie van AI-functionaliteit rechtstreeks in de robotcontroller zorgt niet alleen voor snellere objectherkenning, maar verhoogt ook de kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid en biedt meer mogelijkheden bij het samenwerken met mensen. Robots nemen taken…
-

Developer boards overstijgen geleidelijk industriële computers
Oorspronkelijk ontworpen voor privé-gebruik, worden developer boards ook steeds meer gebruikt in industriële omgevingen. Ze zijn eenvoudig te programmeren, niet duur en worden ondersteund door een enorme gemeenschap ontwikkelaars. Maar hoe worden developer boards eigenlijk gebruikt in de Nederlandse productiesector? reichelt elektronik onderzocht meer dan 1.500 bedrijven – waarvan 250 in Nederland – uit de…
-

AI at the edge – intelligente en zelflerende systemen
Intelligente en zelflerende systemen worden steeds meer een belangrijk onderdeel van bedrijfsprocessen bij procesautomatisering of big data-analyse. In het verleden moesten deze intelligente systemen verbonden zijn met een cloud, omdat dit de enige manier was om de rekenkracht te leveren die nodig was om de wiskundige algoritmen uit te voeren. Nu maakt Edge AI, kort…
-

Hoe kunstmatige intelligentie bedrijven productiever maakt
De AI-revolutie is hier – nu is het tijd om mee te doen Kunstmatige intelligentie (AI) speelt vooral in Industrie 4.0 in op zijn sterke punten. De systemen maken voorspellend onderhoud tot een realiteit, maken van robots autonome helpers in de slimme fabriek en brengen fouten in de productie aan het licht. De technologie mag…
-

Ga aan de slag met AI met de NVIDIA Jetson Nano
Kunstmatige intelligentie (AI) is het modewoord van onze tijd. Als de centrale motor van digitalisering verandert het de samenleving, de economie en bijna alle andere gebieden van het leven fundamenteel. Veel bedrijven maken al gebruik van AI: in ontwikkeling, in productie, in administratie. Maar kunstmatige intelligentie helpt ons ook in het dagelijks leven – op…
-

Artificial intelligence: Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven zou een AI-Implementatie in de huidige situatie anders aanpakken
Onderzoek van reichelt elektronik toont aan: vroege betrokkenheid van medewerkers en een overkoepelende strategie versterken het vertrouwen in Artificial intelligence Amsterdam, 17 november 2021 – De inzet van Artificial Intelligence (AI) in Nederland zet zich onverminderd voort. AI heeft een enorme potentie, bijvoorbeeld in de maakindustrie en wordt vaak zelfs gezien als een wondermiddel. Bedrijven…